请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我在2.8035万中使用HR捕获模块。 由于我的检查,在HR校准库中只有4个功能可以使用,即LowPulseWidth (低纸张宽度),HighPulseWidth (高纸张宽度),PeriodWidthRise (定期宽度),PeriodWidthFall (定期宽度)。 但是,我尝试捕获并获取从CPU生成中断标志到下降边缘的那一刻起的值。 我有没有办法做到这一点?
我要做的就是这样:
我想使用ps级别的HR捕获模块捕获点A和点B之间的时间间隔长度。
提前感谢您的参与。