请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
线程中讨论的其他部件:TMDSHVMTRPFCKIT,controlSUITE工具/软件:Code Composer Studio
我有 一个带黄色印刷电路板的TMDSHVMTRPFCKIT。
1.它是 TMDSHVMTRPFCKIT R R 1.1 还是 TMDSHVMTRPFCKIT R5? 或其他版本?
2.在ControlSUIT中,HVMotorCtrl+PfcKit_v 1.7 ,HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.0 和HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.1 中有用于高压电机控制的项目示例。 我应该指哪一个?
3.哪种CCS版本适合我的套件? 我无法在4.1 中调试项目。3 当我使用另一个套件(DVR8312)附带的controlCARD (F2.8035万)时,我可以调试一些示例,但不是所有示例。
谢谢各位。