This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMDSHVMTRPFCKIT版本和要使用的CCS版本

Guru**** 2337870 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584949/ccs-tmdshvmtrpfckit-version-and-ccs-version-to-use

线程中讨论的其他部件:TMDSHVMTRPFCKIT,controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我有 一个带黄色印刷电路板的TMDSHVMTRPFCKIT。

1.它是 TMDSHVMTRPFCKIT R R 1.1 还是 TMDSHVMTRPFCKIT R5? 或其他版本?

2.在ControlSUIT中,HVMotorCtrl+PfcKit_v 1.7 ,HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.0 和HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.1 中有用于高压电机控制的项目示例。 我应该指哪一个?

3.哪种CCS版本适合我的套件? 我无法在4.1 中调试项目。3 当我使用另一个套件(DVR8312)附带的controlCARD (F2.8035万)时,我可以调试一些示例,但不是所有示例。

谢谢各位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.船上有丝网文字,是R R 1.1。
    2.您可以使用最新版本的2.1。
    3. 5.5 或更高版本正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Yanming。

    1.您是指交流输入以外的咖啡机的“R R R R 1.1 ”测试吗? 我已经检查了1.7 v,v 2.0 & 2.1 v中显示的布局。 它与2.0 和2.1 所展示的内容相同。
    2.我能理解,2.1 是根据v 2.0 更新的。 因此,我可以直接引用v 2.1 ?
    3. 5.1 失败。0,但CC成功5.1。

    还有一个问题。
    不同CCS版本之间有何区别?
    我的意思是,我可以使用CCS 4调试DRV8312KIT,但不能调试TMDSHVMTRPFCKIT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.有关详细信息,请参阅readme.txt和HVMotorKit directorty, R 1.1 R for 2.0 冠和2.1 中的H/W指南。
    2.对。
    3.更新到5.5 或更高版本。

    有关CCS版本差异,请参阅TI CCS网站,该网站提供了更多详细信息。 您可以对所有controlSUITE项目使用5.5 或更高版本,也可以从TI网站下载最新的CCS。