This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:内部A/D行为

Guru**** 2337870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582629/tms320f28335-internal-a-d-behavior

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8035万

您好,

我有一位使用此设备的客户见证了有趣的行为。 他所看到的内容与设备勘误表中所附内容非常相似,但他的设置略有不同。

不同之处在于 ,他是 在连续模式下使用A/D,而不是同时使用。  他 发现,有时,一读不准确-总是夸大其词,通常是FFFh。  而且,如果 测试方法有效,则 在给出错误读数时,A/D在设置SOC后的繁忙标志所需的时间比 给出正确读数时要少得多。

 

CPU为150MHz,A/D为25MHz,采样窗口为1 (低阻抗源)。  当ePWM模块和软件触发SOC时,会发生这种情况。  他正在使用内部参考。  它的供电电压为1.9V / 3.3V。  他们知道他们正在将处理器推向极限,但从历史上看,他们已经取得了良好的成果。

 

客户目前 正在使用建议的变通办法–只是进行初始转换并放弃–但 他还希望获得一些 保证,确保没有其他问题,因为操作条件与勘误表中给出的操作条件不完全匹配。

 

感谢您就此提供的任何反馈!

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amanda,

    我没有发现勘误表文档中尚未描述的任何此类问题。 在这种情况下,我不知道在不了解他们的系统出现了什么问题的情况下,我们可以提供什么保证。

    我假设这是针对自定义板而不是TI EVM的。 是否在多个设备上观察到该行为? 此配置过去是否正常工作,但最近开始出现问题? 它是否是基于旧系统的新设计?

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tlee:

    感谢您的快速响应。 该行为发生在定制板上,到目前为止,在我的客户进行测试时,已发生在三个板上。 以前,客户在其产品的其他版本中使用了TMS320F2.8035万内的ADC模块,但没有看到相同的行为。

    我附上了一张描述他们所看到的内容的示波器。

    e2e.ti.com/.../AD-Issue.pdf

    有关的两项意见如下--

    -前两个样本的读数较早完成,读数较差。

    -转换周期比预期慢。

    这是与勘误表一起的标准,还是您以前是否曾见证过这可能是由于其他原因造成的?

    感谢您的参与,

    -Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amanda,

    波形看起来很奇怪。 我不希望完成标记的时间如图所示发生变化。

    客户是否有兴趣让我们查看ADC代码? F2803x和F2833x之间的ADC体系结构明显不同,因此可能有一些细微差别导致了这种现象。

    是否可能已为序列发生器启用了多个SOC源? 这可能是早期完成信号的原因。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tommy,

    第一个序列发生器仅用于A0–光学传感器,不按顺序排列。  基于ePWM的SOC用于使ADC与光学传感器输出保持同步,因此对于ADC来说,每次转换都是序列发生器的第一个转换。
     
    第二个序列发生器用于不时地测量温度和电压。  只有在光学传感器扫描暂停时才会执行此操作。
     
    客户将努力 发送一些代码片段,或尝试将代码减少到仅此ADC问题。 如果我们可以通过 e2e连接,我会更愿意 通过e2e消息发送该信息。  
     
    总的来说,他说他可以忽略几个像素来解决ADC启动问题,但 他希望了解该问题,以防 丢失其他不良影响。   但是,上述速度问题更多地是一个限制因素-您是否也能对此做出评论?

    感谢您的来信!

    -Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amanda,

    当然,我们可以离线交换敏感信息。

    您能否说明速度问题是什么? 这是否是不同的SOC转换时间? 鉴于手头的资料,这是无法解释的。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tommy,

    因此,通过更改一些计时并在传感器读数之间保持启用SOC,客户能够使ADC在读数启动期间表现良好。 他只是忽略读数结束后和下一读数开始前的转换。 我附上了他的示波器图像,可以与之前的图像进行比较。

    剩下的问题是从SOC到转换完成标志设置的时间超过500秒-请参阅所附图像上的时间光标。 既然他已经解决了启动问题,您需要什么类型的信息来评论SOC转换时间(您是否仍需要查看他的代码或您是否需要了解其他信息?)

    感谢您迄今为止的所有帮助!

    -Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amanda,

    是否可以根据SEQx_BSY和INT_SEQx切换GPIO?  这应有助于消除轮询和GPIO控制中的一些延迟影响。

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tommy,

    附加了新的示波器图像。  他已经在投票完成标记,但按建议添加了忙标记。

    e2e.ti.com/.../AD-Issue-2.pdf

    轮询延迟为20-46ns,具体取决于CPU和ADC之间的相对定时。

    从ADC忙碌到完成大约为276毫秒(在26毫秒轮询延迟可变性范围内),而从SOC到忙碌大约为228毫秒(同样考虑到轮询可变性)。 与以前一样,SOC完成的时间为504毫秒。

    他已经能够使ADC接近数据表速度,但只能在连续模式下运行。 在启动-停止状态下,他看到重置序列发生器(根据需要)会减慢最大速率。 由于ADC需要与音频/视频输入序列保持同步,他无法在连续模式下运行。 目前他无法以目标速度运行设计,但他已接近目标。 他说他将继续努力实现他的目标,并感谢他们的帮助。  

    -Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amanda,

    我将在本地设置中查看此内容。

    同时,是否可以提前触发ADC ~200ns?  也许在像素时钟边缘之前使用CMPB/SOCB?

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amanda,

    我在我的设置中看到类似的行为。 我~实际触发器-> SOC延迟可能是数据表中所述的2.5 ADCCLK。 这本来应该由设计来保证。

    我认为设置中GPIO分析的延迟是由C中的轮询环路引起的。有足够的汇编指令来解释额外的100ns意外延迟中的大部分。

    当我使用程序集将总线与ADCST寄存器的CPU读数(ACQ_PS = 15)打包时,我仍然受到延迟的困扰,这可能是由于时钟域之间的总线同步造成的。

    另一种方法是从ADC ISR向后工作。 我设置ePWM = SYSCLK,然后将TBCTR值读取为第一个ISR指令。

    根据这篇Wiki文章,ISR的最低预期延迟约为14个周期。

    在从ePWM TBCTR中减去ISR延迟的14之后,我看到的ePWM SOCA -> SEQ完成的最小测量时间为55 tick @ 150MHz。 转换为367ns,这非常接近数据表中的380ns计算值。

    附加了ePWM性能分析示例。

    e2e.ti.com/.../Example_5F00_2833xAdcTiming.c

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已理解。 感谢您的详细解释。

    我将根据您的设置向他们转达您的观察结果。 感谢你能抽出时间。

    感谢您的所有帮助!
    -Amanda