This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:速度履带的BLDC电机控制

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, INSTASPIN-BLDC, CONTROLSUITE, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584318/instaspin-bldc-bldc-motor-control-for-speed-track

部件号:INSTASPIN-BLDC
线程中讨论的其他部件:LAUNCHLL-F2.8069万MBOOSTXL-DRV8301,MOTORWAREcontrolSUITE

您好,我们需要使用霍尔传感器控制BLDC电机(涡轮鼓风机系统以获得气流和压力),以便获得快速准确的速度轨迹,快速加速(第一象限)和快速减速(第二象限); 例如,从4万 rpm在50 ms内更改为1万 rpm (降压),或从5000 rpm更改为5万 rpm在50 ms内(升压),或在斜坡后上下改变速度。

一些电机数据:
参数   单位      典型值    
电压   V      24    
电流   A      5.    
最大转速   7.5万 rpm          

问题:

- InstaSpin-FOC + InstaSpin-Motion是否是此应用程序的最佳解决方案? 是否可以购买LAUNCHTXL-F2.8069万M + BOOSTXL-DRV8301?

-InstaSpin-BLDC是适用于此应用程序的最佳解决方案吗? 是否可以购买LAUNCHTXL-F2.8069万M + BOOSTXL-DRV8301?

-InstaSpin是否可以与霍尔传感器一起使用?

- InstaSpin库可以通过扭矩制动(2象限)?

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LAUNCHLL-F2.8069万M + BOOSTXL-DRV8301设置允许您评估InstaSPIN-BLDC (在controlSUITE中可用)以及InstaSPIN-FOC + InstaSPIN-MOTION (在Motorware中可用)。 解决方案取决于您的需求,我无法说,梯形或正弦控制是适合您应用的正确方法。 但是,您提到的两个套件组合将允许您尝试这两个套件。

    在Motorware中,我们有一个示例实验室,它使用霍尔传感器在过渡到快速观察器之前启动。 您可以使用该示例来了解我们如何初始化和部署霍尔传感器系统,以便更好地了解情况。

    虽然在第2和第4象限中使用InstaSPIN没有问题,但您很可能需要修改硬件以包括一个制动/放气电路,以释放再生电流/电压。 目前,我们没有演示或支持再生制动的示例。

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Sean

    目前,我们没有演示或支持再生制动的示例。

    您知道在哪里可以找到有关此主题的信息吗? ;再生制动是我们应用的关键主题之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再生制动是电机控制的常用技术,您应该能够在通用电机控制教科书中找到理论和电路设计。

    Sean