线程中讨论的其他部件:LAUNCHLL-F2.8069万M, BOOSTXL-DRV8301, ,MOTORWARE, controlSUITE
您好,我们需要使用霍尔传感器控制BLDC电机(涡轮鼓风机系统以获得气流和压力),以便获得快速准确的速度轨迹,快速加速(第一象限)和快速减速(第二象限); 例如,从4万 rpm在50 ms内更改为1万 rpm (降压),或从5000 rpm更改为5万 rpm在50 ms内(升压),或在斜坡后上下改变速度。
一些电机数据:
参数 单位 典型值
电压 V 24
电流 A 5.
最大转速 7.5万 rpm
问题:
- InstaSpin-FOC + InstaSpin-Motion是否是此应用程序的最佳解决方案? 是否可以购买LAUNCHTXL-F2.8069万M + BOOSTXL-DRV8301?
-InstaSpin-BLDC是适用于此应用程序的最佳解决方案吗? 是否可以购买LAUNCHTXL-F2.8069万M + BOOSTXL-DRV8301?
-InstaSpin是否可以与霍尔传感器一起使用?
- InstaSpin库可以通过扭矩制动(2象限)?
谢谢