主题中讨论的其他部件: DRV8301, UCC2.7211万
您好,
我们开发了永磁无刷/无传感器三相电机,并使用了许多DRV301套件。 当电机运行时,MOSFET继续吹起。 输入电压为48 VDC,电动机的输出能力为4.4 kW (6 hp)。 我们可以使用Kelly控制器运行这些电机,但不想使用这些控制器投入生产。 我们的软件非常重要,我们非常完美地使用代码编写器。
我们是否可以使用TI控制器? 我知道DRV8301-HC-Kit声称它可以处理60 V输入,82.5 Amps全刻度范围。 此控制器是否确实具有比DRV8301-69M-Kit更高的电流处理能力?
如果HC不是我们想要的,请让我参考正确的TI器件型号。 我们已经完成了6个69M套件,MOSFET的熔断电流大约为30安培。
此致,
Jon Bales, CTO;Maglev Energy,Inc.