This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:电流过大的电流会导致卡熔断-需要一个电流容量更高的板

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583956/drv8301-69m-kit-cards-blowing-up-from-too-much-amperage---need-a-board-with-higher-amperage-capablity

部件号:DRV8301-69M-Kit
主题中讨论的其他部件: DRV8301UCC2.7211万

您好,

我们开发了永磁无刷/无传感器三相电机,并使用了许多DRV301套件。  当电机运行时,MOSFET继续吹起。  输入电压为48 VDC,电动机的输出能力为4.4 kW (6 hp)。  我们可以使用Kelly控制器运行这些电机,但不想使用这些控制器投入生产。  我们的软件非常重要,我们非常完美地使用代码编写器。

我们是否可以使用TI控制器?  我知道DRV8301-HC-Kit声称它可以处理60 V输入,82.5 Amps全刻度范围。  此控制器是否确实具有比DRV8301-69M-Kit更高的电流处理能力?

如果HC不是我们想要的,请让我参考正确的TI器件型号。  我们已经完成了6个69M套件,MOSFET的熔断电流大约为30安培。

此致,

Jon Bales, CTO;Maglev Energy,Inc.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8301-69M-Kit是低压电动机的最大容量,迄今为止,没有任何其他套件能够提供比DRV8301-69M-Kit更高的电流。 如果您需要更高的电流,并且电机需要在较长的时间内以满负荷运行,则必须设计自己的电路板。 不仅电流 能力会使MOSFET熔断,您还需要处理MOSFET的热处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是我们可以尝试的另一种TI产品(控制器)吗?  我了解DRV8301的电流限制。  

    问题是,在这种速度下,后EMF开始超过50V。 驱动器前芯片drv8301似乎在超过60V的电压下出现故障。 当MOSFET出现故障时,会受到损害,因为错误的数据和错误的信号可能会在系统中传播,反过来,MOSFET可能会在错误的时间打开。

    请您的建议。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对。 DRV8301的最大电压限制为60V,因此电动机BEMF应大于60V。 TI有许多MOSFET可以支持100V,高电流和120V半桥MOSFET驱动器(例如UCC2.7211万...)。 但现在没有这样的高电压和高电流三相电机驱动器EVM套件,您必须根据电机规格设计自己的电路板。