This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8062万:bootROM中的FPUsinTable不同

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/583424/tms320f28062-fpusintable-in-bootrom-was-different

部件号:TMS320F2.8062万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

亲爱的champing~

我的客户使用F2.8062万进行电源设计。 他们将设备从F2.8069万降级到F2.8062万。

使用FPUSinTable生成下一个当前命令,但结果错误。

当他们使用FastRTSllibrary调用FPUSinTable时,值在2.8069万和2.8062万之间的不同如下所示。

我的问题是:

1. FPUSinTable只是F2806x器件中的一个,在哪里会改变这种情况?  

2. BootROM在F2.8069万和F2.8062万中是否有任何更改?

3.我是否可以为FPUSinTable创建一个新的闪存区域,而不是BootROM?

非常感谢您的评论,

此致,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bard,

    在降级之前,客户是否使用了F2.8069万M (而不仅仅是F2.8069万)?  

    请注意,F2806x系列中启用了InstaSPIN的设备和非InstaSPIN设备的ROM内容不同。  从InstaSPIN部件更改为非InstaSPIN部件时,应更改链接器命令文件。
    \controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\f2806x\v151\F2806x_common\cmd\</s>2806

    希望这能有所帮助!


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett,您好!

    RD已检查他们是否使用F2.8062万.cmd而不是F2.8069万或F2.8069万M更改了链接器命令文件。
    我认为F2.8062万没有在bootROM中安装InstaSPIN,对吧?
    -请查看以下日期代码:CB-42C5C1W (f2.8062万fpnt)?
    我们只是关注为什么读取相同的内存位置(0x3FD860)的值不同。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bard,

    如果他们以前使用的是较旧的硅版本(用于任何F2806x),则FPU表从0x3FD860开始。 较新的硅转数将这些表移动到0x3FD590开始。 您能否检查并查看该位置的数据是否正确? 我们的链接程序文件可能需要更正。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Chris

    我将F2.8062万焊接到controlSTICK并转出内存。

    是的,你说得对! FPUtable开始于0x3FD590。

    问题1.当我们制作硅片版本时,即如何在新硅片版本的顶部面板上进行标识?

    问题2.我们是否计划重新删除.linker文件?

    非常感谢您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bard

    很好的听到!

    对于硅修订版,作为您之前发布的日期代码的一部分,"CB-"部分表示它是硅修订版(实施这些更改的修订版)。
    我将提交一个错误,以便正确修复链接器。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    非常感谢您的意见。

    我会忽略客户,何时可以获取链接器文件更新或从何处下载?

    谢谢。

    Bard