请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8034万 尊敬的C2000团队:
首先,我想说明我的系统是什么样子的。
我有2个增压电源,一个用于PFC,它将AC作为输入,另一个增压将光伏式面板作为输入(我在下一个描述中将其称为增压)。
此系统需要从PV面板到负载的升压输出最大功率。 例如,如果负载为1KW,PV信道最大功率为800W,则升压应输出800W,而另一个200W来自PFC。
因此我选择MPPT算法进行升压控制(如下图所示),我的MPPT代码来自 HV_SOLAR_DC_DC开发套件。
启用这些代码后,我发现MPPT的输出等于且高于Vpv,这意味着电压回路的参考小于其反馈,这使得即使负载增加,也没有来自升压拓扑的输出电流。 请您帮忙处理此事吗? 为什么MPPT的输出是这样的?
此致,
千斤顶