This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-F2.8069万M:如何从编码器实现索引脉冲?

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582699/launchxl-f28069m-how-do-i-implement-the-index-pulse-from-the-encoder

主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-F2.8069万MDRV8301LVSERVOMTR

大家好,
我想实施编码器索引脉冲,我需要它,因为我希望 每次启动电机时,转子轴都处于相同的位置(机械角度),无论其在上次打开后停留在什么位置, 或者如果有其他办法,如果你告诉我,我将非常感激。
我正在使用2 lvservomtr和launchxl 381-2 2.8069万 m drv8301。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将外部中断链接到索引的GPIO输入,或在高频计时器中检查QFPLG寄存器的IEL位标记。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议Yanming,我已经中断了两次,每个电机一次,我是否必须修改控制每次中断的CPU时间的代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以同时启用两个中断,但电机控制中断具有高优先级,您需要控制两个ISR的执行时间以避免CPU时间溢出。