This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:与文档相反,Sci Tx空标志在停止位开始时高

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582655/tms320f28035-sci-tx-empty-flag-going-high-at-beginning-of-stop-bit-contrary-to-documentation

部件号:TMS320F2.8035万

我正在旋转SCI Tx空标志,等待消息的最后一个字节结束以禁用RS-485驱动程序。 SPRUGH1C,第18页,图9显示当停止位完成时,Tx空将变高。 我发现当字节数据的最后一位移出时,Tx空标志会变高。 这太糟糕了,因为它意味着我无法使用它来控制RS-485驱动程序。

是否有人能确认SPRUGH1C是否正确,以及我可能有一些配置不正确的内容? 这对我来说是最好的方案。

请参阅随附的波形图。

此致,

jc

===========================================================================================================================================

===========================================================================================================================================

===========================================================================================================================================

===========================================================================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    我个人没有尝试过这种方法,但是当TX空值变高时,没有配置位可控制。 如果这是你们所看到的行为,我不会感到惊讶。 设备很可能会看到缓冲区为空,并且在设置标志之前不会等待1个停止位时间。

    此致,

    科迪