This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TMS320F2.8035万:TMDSOLAREXPKIT快速入门GUI问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581869/webench-tools-tms320f28035-tmdssolarexpkit-quick-start-gui-problems

部件号:TMS320F2.8035万
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

     问题1: 我在使用QSG时遇到一些问题,图1是官方提供的,图2是我的。为什么图2面板电流如此低?  我 已经多次按照提示 操作,并且逐步地,面板电流也很低。我希望有人能帮助我解决这个问题。

   问题2:我想知道, TMS320F2.8035万 controlCARD中是否有MPPT代码?

白色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    白色,

    我们已将GUI更新为基于GUI Composer的,因为交叉线不再是TI的合作伙伴,

    请使用controlSUITE中的solar Explorer的1.1 v中的更新代码并使用GUI编辑器GUI

    C:\ti\controlSUIT\development _kits\Solarexplorer_vc\~1.1

    此致
    Manish