This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:代码格式

Guru**** 2587705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581259/launchxl-f28377s-code-format

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

在ADC数据表中:

数据输出到Launchpad,我不知道Launchpad的格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jingtai:

    我不是很确定你在这里要求什么。 将用于从ADC向启动板发送数据的通信协议是什么?

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京泰

    这是通过 串行接口进行软件配置的寄存器。  其值由您的应用程序软件确定。

    DFS针脚也可以选择格式。

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    右心。 我会在应用程序软件中考虑它。
    ADC和DAC数据表使用不同的术语表,员工不知道它们的区别。 在EVM中,Xilinx IC是集成的,而不是TI的MCU,因此没有集成TI的ADC,MCU和DAC的参考。 就好像TI的不同部分不能相互通信一样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    京泰

    我希望能更好地了解您的意见和情况。

    您是否正在将ADS5560 EVM连接到LAUNCHTXL-F2.8377万S?

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能,ADS5560 EVM连接到TSW1200EVM,以实现LVDS格式和FPGA集成。 这不是我的解决方案,因此我将ADS5560连接到LAUNCHXL-F2.8377万S,因为ADC和输出信号将连接到DAC7760。 将使用两个SPI和几个GPIOs。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    京泰

    我现在明白了。 TI产品系列之间在术语和样式上存在差异,这是正确的。

    这是由多种原因造成的,例如业务收购将来自完全独立的公司的产品和员工引入TI;或者TI的产品组可能会调整其担保品以更好地服务于特定市场。

    这是一个已知的问题,目前正在努力更好地统一产品线。

    出于好奇,F2.8377万S上的嵌入式16b ADC和12b缓冲DAC是否无法满足您的需求?

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初我打算使用嵌入式ADC和DAC,但我意识 到它们的规格不适用于更高频率,例如,SNR测试为100 KHz,我们的输入信号为10 MHz;输出为单极, 但所需 输出为0-10V和+/-10V。 这就是我们必须集成独立ADC和DAC的原因,尽管它会增加大量工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    京泰

    这毫无意义。 您是否可以访问当地的TI销售办事处? 他们可能能够帮助您集成各种组件的系统。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。