This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLC解决方案建议

Guru**** 2588205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582208/plc-solution-advice

你好

它是没有标准的街灯应用。 对于较低的PLC需求,您推荐的IC /解决方案是什么? 谢谢。

1.主+ n个从属(从属越多越好)

2. 主机具有以太 网接口。 >100Mbps

3. 从机可用作继电器

4. 从机与主(继电器)之间的通信速度高于10Mbps

5. -30~70℃;



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果 解决方案是通过节点等中继获得mesh网络,那么我们有两种解决方案:

    1.使用PLC84 / 83作为数据集中器( master )并连接到PLC84 /83 (最多32个从属设备)。

    2.使用大DC和PLC83/84节点作为从属节点。

    这里唯一的问题是,我们不支持超过30-40 Kbps的速度,而OYU正在查看(10Mbps)。

    这些主板的FCC等效标准可以提高数据速率,但仍为100s Kbps。

    在这种速度下,我们没有任何解决方案。  

    此致。