请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万 主题中讨论的其他部件:DRV8301
我正在 硬件和实际应用中使用TMS320F2.8069万和DRV8301 (基本上与DRV8301 EVM相同的电路,但有2个分流器)。 该应用程序的PMSM驱动液压泵,该泵需要多次启动和停止(例如每秒2次)。 在大多数情况下,电机将毫不犹豫地启动,但有时不会启动(~尝试启动的5 % 为无法启动)。 我已捕获了示波器上的2个典型条件,如下所示。 我使用的软件基于实验4,我们命令IqRef_A = x启动电机启动。 从成功的"开始"图片中可以看出,IqRef_A内置在"我们的"软件中。
InstaSpin中的哪些参数可以进行调整以提高启动成功率?
是否有侧重于可重复启动的实验室或文献?
是否有方法可以检测InstaSpin内的无法启动条件?
速度控制或扭矩控制是否更适合启动成功率?