This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:电机不启动。 有时...

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582234/tms320f28069-motor-does-not-start-sometimes

部件号:TMS320F2.8069万
主题中讨论的其他部件:DRV8301

我正在  硬件和实际应用中使用TMS320F2.8069万和DRV8301 (基本上与DRV8301 EVM相同的电路,但有2个分流器)。  该应用程序的PMSM驱动液压泵,该泵需要多次启动和停止(例如每秒2次)。  在大多数情况下,电机将毫不犹豫地启动,但有时不会启动(~尝试启动的5 % 为无法启动)。  我已捕获了示波器上的2个典型条件,如下所示。  我使用的软件基于实验4,我们命令IqRef_A = x启动电机启动。   从成功的"开始"图片中可以看出,IqRef_A内置在"我们的"软件中。

InstaSpin中的哪些参数可以进行调整以提高启动成功率?  

是否有侧重于可重复启动的实验室或文献?

是否有方法可以检测InstaSpin内的无法启动条件?

速度控制或扭矩控制是否更适合启动成功率?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSpin中的哪些参数可以进行调整以提高启动成功率?
    A:Rs的精度,启用力角。
    是否有侧重于可重复启动的实验室或文献?
    答:spruhj1g.pdf的第14章(InstaSPIN-FOC和InstaSPIN-MOTION用户指南)讨论了电动机随负载启动的问题。
    是否有方法可以检测InstaSpin内的无法启动条件?
    答:您需要根据您的电机检查电流和速度值,从而增加自己的判断力。
    速度控制或扭矩控制是否更适合启动成功率?
    答:取决于Rs,力角,等距,请参阅spruhj1g.pdf。