This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:固件开发包用户指南-Beginning Code Not Compiling (开始代码未编译)

Guru**** 2588855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582274/ccs-tms320f28377s-firmware-development-package-user-s-guide---beginning-code-not-compiling

部件号:TMS320F2.8377万S
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

TI社区您好,

我目前正在使用CCS v 7.1 ,编译器16.12 v.0,并且拥有controlITE SUv 3.4 .5。 我正在使用LaunchXL-F2.8377万S开发板。

我正在关注固件开发指南中的"入门和故障排除"一章。 我遵循了所有的图片示例,但当我编译时,我可能会出现50多个错误。 我想知道其他人是否也有这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brenden,

    您的项目似乎有2个cmd文件。 您可以在此处查看并列出相同的信息吗? 我们只需要删除其中一个。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Gautam,

    除了我之外,还有一个“2.8377万S_FLASH_lnk.cmd”在我的项目文件夹中结束。 我将其排除在构建之外,错误消失了。 谢谢你。