请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
线程中讨论的其他部件:LAUNCHXL-F2.8379万D, TMS320F2.8379万DE2E社区您好:
TI最近发现了LAUNCHXL-F2.8379万D LaunchPad的一个问题。 此问题影响所有标记为VER:1.1 的LaunchPad,并影响使用所有可用ADC信道的能力。
受影响的LaunchPad的ADCINA2短接到VREFHIB。 此错误是由通过与迹线相交而导致的。 建议用户避免使用ADCINA2。
此外,制造公差变化可能导致U1.VIN+和ADCINB4或ADCINC4之间短路。 在实际硬件上未报告任何问题,但在观察到异常行为时值得注意。
ADCINA2/VREFHIB争用:
U1.VIN+/ADCINB4/ADCINC4争用:
这些错误将在以后的LaunchPad修订版中更正。 此外,对电路板设计的进一步修改将为用户提供更灵活的评估平台。 对于由此造成的不便,我们深表歉意。 感谢您对我们的TMS320F2.8379万D MCU进行评估!