This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-F2.8379万C 1.2 :布局错误导致ADC信道上出现信号争用

Guru**** 2333840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581950/launchxl-f28379d-rev1-2-layout-error-causing-signal-contention-on-adc-channels

线程中讨论的其他部件:LAUNCHXL-F2.8379万DTMS320F2.8379万D

E2E社区您好:  

TI最近发现了LAUNCHXL-F2.8379万D LaunchPad的一个问题。 此问题影响所有标记为VER:1.1 的LaunchPad,并影响使用所有可用ADC信道的能力。

 

受影响的LaunchPad的ADCINA2短接到VREFHIB。 此错误是由通过与迹线相交而导致的。 建议用户避免使用ADCINA2。  

此外,制造公差变化可能导致U1.VIN+和ADCINB4或ADCINC4之间短路。 在实际硬件上未报告任何问题,但在观察到异常行为时值得注意。

ADCINA2/VREFHIB争用:

U1.VIN+/ADCINB4/ADCINC4争用:

  

这些错误将在以后的LaunchPad修订版中更正。 此外,对电路板设计的进一步修改将为用户提供更灵活的评估平台。 对于由此造成的不便,我们深表歉意。  感谢您对我们的TMS320F2.8379万D MCU进行评估!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否对"SPRAAS1C–2011年8月–2015年6月修订版"进行了更新,以对这种情况有用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd,
    我不太确定我是否理解您的要求。 不过,我有几点意见。 首先,本文档不适用于此系列设备。 其次,这些错误特定于所使用的布局环境,不一定是未遵循的设计准则。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记:
    您回答正确。 但是,TI是否计划更新我提到的有关其较新器件的文档? (还是创建其他文档?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    此问题是否会影响启动板的所有ADC通道,或者仅影响A2,B4,C4?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd,

    我认为这是积压的问题,但我没有任何坚定的承诺。 我们的数据表正在进行改进,并提供了一些更具体的信息。 您可以随时使用您希望在新硬件设计指南中看到的信息创建新帖子,我们将考虑您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Permantier,

    否,除列出的信道以外的其他信道不受影响。

    对于ADCINA2,信号与VREFHIB相交。 通常,您总是要驱动VREFHIB,因此您将看到对ADCINA2的影响。 B4和C4可能会也可能不会受到影响,这取决于您特定主板的构建公差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢Mark