请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8075万 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在学习 GuiComposer和UART通信教程。
我使用的是2.8075万处理器,教程遵循2.8069万。 我在使用给出的示例文件时遇到了一些问题。你能帮我解决2.8075万的问题。
问题:
1.如果我将目标配置文件和设置板和连接更改为2.8075万 (或使用2.8069万)和UART,那么调试时会出现错误
2.如果我将所有必需的文件从2.8069万更改为2.8075万。大量的构建错误错误。 例如:
说明资源路径位置类型
-不再支持cdebug_ASM_data--不再支持cdebug_ASM_data
任何人都能帮助导入示例文件并在2.8075万板上执行。