This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8075万:导入2.8075万的样例项目C28_UART_MONITOR项目

Guru**** 2332530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582075/ccs-tms320f28075-import-sample-project-c28_uart_monitor-project-for-28075

部件号:TMS320F2.8075万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我正在学习 GuiComposer和UART通信教程。  

我使用的是2.8075万处理器,教程遵循2.8069万。 我在使用给出的示例文件时遇到了一些问题。你能帮我解决2.8075万的问题。

问题:

1.如果我将目标配置文件和设置板和连接更改为2.8075万 (或使用2.8069万)和UART,那么调试时会出现错误

2.如果我将所有必需的文件从2.8069万更改为2.8075万。大量的构建错误错误。 例如:  

说明资源路径位置类型
-不再支持cdebug_ASM_data--不再支持cdebug_ASM_data  

任何人都能帮助导入示例文件并在2.8075万板上执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lakshmi,

    我建议您使用F2807x的示例'scI_echoback'或'scI_loopback'代码,然后构建F2.8069万代码或将其迁移到此项目。

    此致,
    Gautam