你好
我正在尝试在TMS320F2.8035万上设置空白窗口。 我将CBC跳闸区域从Comp3配置为Trip PWM2。 我希望空白窗口在PWM周期开始时立即开始,并持续到死时间,直到脉冲开始后的某个时间。 但是如果我将DCOFFSET设置为0,那么在一个时间段的最末尾的跳闸可能会在空白窗口激活之前跳闸下一个脉冲,从而导致整个脉冲消失。
为了进行测试,我使用连接到COMP3A的备用PWM并生成一个扫描脉冲,以查看跳闸区域在不同时钟下的工作情况。 在第一个图像上,PWM2A和B脉冲仍正常跳闸,但当我将测试脉冲向右移动一步(第二个图像)时,PWM在开始之前跳闸。
继续几步(第三幅图像)后,空白窗口开始正常工作,即使在死机时间内发生跳闸,PWM2脉冲也会启动。
作为一种解决方法,我可以将偏移设置为TBPRD -5,这样空白窗口实际上从上一个周期的末尾开始,但我很困惑为什么它不能像预期的那样与偏移0一起工作? 应在周期结束时清除CBC跳闸,并且不能跳闸下一个脉冲? 或者,我不知道行程信号是否存在其他延迟?
此致
Pauli