This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] InstaSpin-FOC和SPEED模式

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579424/instaspin-foc-and-speed-mode

线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8054万DRV8301

您好,

 

我正在使用带PMSM电机的Instaspin-FOC库,以及带有Piccolo TMS320F2.8054万和DRV8301器件的我自己的硬件。 现在,控制器使用速度模式工作。 我的问题是…Instapin-FOC能否降低在速度控制模式下工作的电机电流? 我知道电流将取决于负载,但我询问是否有一些技巧来降低电机电流,假设电动机轴上的负载相同,速度相同(例如 PID,环上的一些变化,…)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masky:

    您的帖子正被移至C2000论坛以获得更好的算法支持。 我们将继续通过电机来解决硬件问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,抱歉。

    如果您有任何答案,我们将不胜感激。 提前感谢您的参与。