This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8055万:我在模拟ADC方面遇到了问题

Guru**** 2929570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581688/tms320f28055-i-have-a-problem-to-anderstanding-adc

部件号:TMS320F2.8055万

我不 知道什么是重叠模式和非重叠模式? 数据表中有一个表,当是脱机模式的一些数据时。 附表I。 我的ADC转换有问题。 在ACQPS中插入来自表的不同数据时,我有不同的信号结果。 有些信号有噪音,当我将另一个数据插入ACQPS时,噪音会降低。 如何了解ACQPS所需的数据? 什么模式工作我的ADC,重叠或不重叠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    技术 参考手册的ADC一章中详细介绍了重叠与非重叠模式。

    总之,ADC按两个逻辑步骤工作:

    1. 在ACQPS+1 ADC时钟周期的一段时间内,暴露内部ADC S/H帽以对ADC引脚进行采样
    2. 存储S/H电压并将其转换为数字值

    在重叠模式下,允许新的SOC在较旧的活动转换仍在处理步骤2时开始步骤1对销钉进行采样。  理论上,这允许更快的MSPS吞吐量,但并发活动可能 会给系统带来错误。

    在活动转换完成步骤2之前,非重叠模式不允许新的SOC开始步骤1采样。

    默认情况下启用重叠模式,并可通过ADCCTL2[ADCNONOVERLAP]位禁用。

    还有一个ADC首次采样问题,可能会引入随机噪声。  勘误表中对此进行了说明