This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDOCK2.8379万D:连接到F2.8379万D Delfino实验板套件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577749/ccs-tmdsdock28379d-connection-to-the-f28379d-delfino-experimenter-kit

部件号:TMDSDOCK2.8379万D
主题中讨论的其他部件:controlSUITETMDSCNCD2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用F2.8379万D Delfino实验板套件(TMDSDOCK2.8379万D),并且开始时遇到了问题。 是否可以通过CCS /和坞站中的USB连接器连接到处理器? 在哪里可以找到解释此实验板套件的简单视频?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saeid:

    您是否阅读了controlSUITE中的信息指南?

    此处:...\controlSUITE\DEDREG_KITS\~controlCARD\TMDSNCD2.8379万D_v1_0

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:
    我正在检查该文档,但无法理解是否可以连接到Dockstation USB端口。 此外,我是否需要更改Conrolcard上的任何跳线设置或启用通过dockstation USB端口连接的默认设置?
    我猜此controlCARD应与CCS 7一起使用。”

    此致
    Saeid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saeid:

    为了访问controlCARD引脚(180引脚),需要放下所有J2-J7跳线,以便MCU将连接到controlCARD对接站上的180引脚。

    要使用CCS或Simulink对套件进行编程,您需要将"A:SW1"设置为"ON (UP)-ON (UP)和"SW1"设置为"OFF (UP)-ON (DOWN):

    希望它有所帮助,

    Khashayar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saied,

    在 C:\ti\controlSUITE\development _kits\~controlCARDs\TMDSCNCD2.8379万D_v1_0下找到信息文档

    此介绍性文档非常有用。 它将为您提供 开始使用此套件所需的信息。

    您在获得套件时获得了USB。 只需将套件和您的PC与这些USB连接即可。 打开CCS并根据需要创建配置文件。

    谢谢,

    Javy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 当我使用您提到的设置连接到坞站中的USB端口时,下面是测试连接时的报告(我使用XDS100V2 USB端口配置设备):

    [开始:德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头_0]

    执行以下命令:

    %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

    [结果]


    ——— [打印主板配置路径名]------------------

    C:\Users\haghbin\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS \ti\2\0\Brd达\testBoard.dat

    ——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

    该实用程序选择了100或510类产品。
    该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

    软打开控制器时发生错误。

    ——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

    此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

    值为'-151'(0xffffff69)。
    标题为'C_ERR_FTDI_OPEN。

    解释如下:
    连接过程中使用的FTDI驱动器功能之一
    返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
    更多信息:没有插入XDS100,XDS100序列号无效,
    XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。
    使用'commen/uscif'中的xds100serial命令行实用程序
    用于验证XDS100是否可以定位的文件夹。

    [结束:Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头_0]

    此致

    Saeid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Javy,
    无法成功实现。 我恐怕还有其他问题,如USB端口驱动程序等。

    此致
    Saeid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saeid:

    您的错误似乎是由FTDI串行端口不匹配引起的。 检查此项以确保您的PC未修改端口号,并确保PC上的端口号与配置文件中的端口号匹配。 通常是COM 5,COM 2或其他。

    谢谢,

    Javy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saied,
    问题似乎出在端口号或电缆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是我在多天研讨会材料中发现的内容:

    初始硬件设置
    将F2.8377万D controlCARD插入坞站连接器插槽。 使用提供的两(2)根USB电缆–将USB标准A型连接器插入计算机的USB端口,然后按以下步骤插入USB Mini-B连接器:
    •a:J1 on the controlCARD (左侧)–隔离的XDS100v2 JTAG仿真
    •坞站主板电源上的J17
    在扩展坞上,将开关S1移至“USB-ON”位置。 这将使用计算机USB端口提供的电源为扩展坞和controlCARD供电。 此外,其它计算机USB端口将为板载隔离JTAG仿真器供电,并在器件和Code Composer Studio之间提供JTAG通信链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saied,
    正确。您需要将USB电缆连接到J17 (或将5V连接到坞站上的J1) 打开主板的电源,并连接到A:J1的另一根USB电缆,以打开JTAG仿真器的电源,对主板进行编程。您还可以使用扩展坞上的S1切换以选择USB或5V外部电源。

    要使用坞站上的180针脚,您需要将所有J2,J3,J4,J5,J6和J7跳线放下。

    要使用CCS或Simulink在主板上运行程序,请将A:SW1向上(左上侧)和SW1向上(右下侧)放置。

    要从板载闪存启动和运行程序,请将A:SW1向下放置(左上侧),将SW1向上放置(右下侧)。

    希望它能有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我有这个。

    此致