This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:如何从spirxbuf访问闪存中的数据

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC118, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581202/ccs-tms320f2812-how-to-access-data-from-spirxbuf-to-flash-memory

部件号:TMS320F2812
主题中讨论的其他部件:DDC118

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位

      我正在使用CCS 6.2 和 TMS320F2812通过SPI通信接口到ddc118,我通过  示波器获得了物理输出信号,但在处理器寄存器(SPIDAT,SPIRXBUF)中始终显示0xFFFF和其他寄存器SPISTS工作正常(0x0400)。 因此,请提供帮助,以便 将数据从SPIRXBUF访问到闪存以进行进一步处理。

杰亚普尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeyapaul,

    您是否验证过GPIO多路复用器配置? 确保包含EALLOW指令以解锁GPIO控制寄存器。 另外,请检查针脚是否正确连接。 假设DDC118是SPI从属设备,请确保DIN连接到SPISIMO,DOUT连接到SPISOMI。

    这至少是第一件要检查的事情。 如果您可以与清晰标记的信号线共享交易的示波器图像,这可能会有所帮助。