Other Parts Discussed in Thread: DDC118, TMS320F2812
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2812 主题中讨论的其他部件:DDC118,
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的各位
我正在使用CCS 6.2 和 TMS320F2812通过SPI通信接口到ddc118,我通过 示波器获得了物理输出信号,但在处理器寄存器(SPIDAT,SPIRXBUF)中始终显示0xFFFF和其他寄存器SPISTS工作正常(0x0400)。 因此,请提供帮助,以便 将数据从SPIRXBUF访问到闪存以进行进一步处理。
杰亚普尔