请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH
工具/软件:Code Composer Studio
我已经搜索了这个问题的答案一段时间,但没有结果,所以下面是:
如何将预编译的程序闪存至C2000微控制器? 在调试会话期间,我没有刷新问题,但我找不到任何有关如何刷新已编译的内容的信息。
我看到以前版本的CCS有片上闪存插件,但CCS v7中显然没有此插件。
理想情况下,我宁愿从Linux命令行使用与MSP430Flasher具有相同功能的程序(但适用于C2000系列)进行闪存。
感谢您提供的任何帮助。