This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:如何使用Code Composer Studio v7刷新C2000程序

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580404/ccs-tms320f28335-how-to-flash-a-c2000-program-with-code-composer-studio-v7

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

我已经搜索了这个问题的答案一段时间,但没有结果,所以下面是:

如何将预编译的程序闪存至C2000微控制器? 在调试会话期间,我没有刷新问题,但我找不到任何有关如何刷新已编译的内容的信息。

我看到以前版本的CCS有片上闪存插件,但CCS v7中显然没有此插件。

理想情况下,我宁愿从Linux命令行使用与MSP430Flasher具有相同功能的程序(但适用于C2000系列)进行闪存。

感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以使用CCS Uniflash。 它是一个可用于C2000器件的闪存实用程序。 只需将.out文件刻录到控制器。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息,@Gautam。 看起来Uniflash可以完成任务,但它不起作用。 它在“加载程序”对话框中旋转,然后无提示地自动转出。 与MSP430Flasher和lm4flash等工具相比,它似乎过于复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Quartus,

    片上闪存插件集成到CCS7中。

    在CCS调试模式下,尝试运行->加载->加载程序。

    此致,
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很简单! 您只需正确设置目标配置即可。 您是否可以先检查是否刷新示例代码.out文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quartus,您好!

    您可能还需要查看以下线程。  如果需要,它可能会为您提供其他想法进行调查。
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/580464</s>58.0464万


    谢谢!
    Brett