This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:与ADC连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580686/launchxl-f28377s-interfacing-with-adc

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

在示意图中,SOMIC连接到GPIO70,但引脚输出和多路复选件中没有GPIO70。 它在哪里?

双极输出的ADS5560和DAC8760将与Launchpad连接。 是否选择了二进制补码或偏移二进制输出数据格式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    GPIO70连接 到CAN收发器U3。 您可以在GPIO70的Launchpad用户指南中按Ctrl+F进行查找。 这是100引脚F2.8377万S设备上唯一发出信号的位置。 此信息可在设备数据表中找到。

    我不确定您在第二个问题中要问什么。有关使用的数据格式的信息,请参阅DAC8760和ADS5560。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPIO70未连接到两个40针BoosterPack插入式鼠标连接器,因此***用户不能使用。 用户可以使用SPIA和SPIB。 是吗?
    16位ADC向Launchpad输出许多数字信号,所有这些信号都将通过GPIO输入到MCU。 它们将连接到两个40引脚连接器并共享GPIO (ADCIN和DAC除外)。 是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPIO70未连接到两个40针BoosterPack插入式鼠标连接器,因此***用户不能使用。 用户可以使用SPIA和SPIB。 是吗?
    16位ADC向Launchpad输出许多数字信号,所有这些信号都将通过GPIO输入到MCU。 它们将连接到两个40引脚连接器并共享GPIO (ADCIN和DAC除外)。 是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的回复中***显示为***。 我不是原因。