请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:controlSUITE中讨论的其他部件您好,
我正在使用controlSUITE中的F2803x_flash_kernel项目制作闪存卷加载器。
F2803x_flash_kernel是基于RAM的项目,但我需要基于闪存的bootloader。
所以我从RAM转换为闪存。 这是在FLASHA部门分配的。
下载的应用程序在F2803x_flash_kernel中下载后运行。
但在独立模式下(JTAG断开连接),应用 程序不运行。
在调试模式下(JTAG已连接),应用程序在下载后运行。
示例中的最后一个代码是'return SCI_Boot();'。
Sci_Boot()返回应用程序的入口点。
JTAG和Standalnone模式之间有何区别?