This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] flash_kernel:应用程序不能在独立模式下运行

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580217/flash_kernel-application-doesn-t-run-in-standlone-mode

主题:controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

我正在使用controlSUITE中的F2803x_flash_kernel项目制作闪存卷加载器。

F2803x_flash_kernel是基于RAM的项目,但我需要基于闪存的bootloader。

所以我从RAM转换为闪存。 这是在FLASHA部门分配的。

下载的应用程序在F2803x_flash_kernel中下载后运行。

但在独立模式下(JTAG断开连接),应用 程序不运行。

在调试模式下(JTAG已连接),应用程序在下载后运行。

示例中的最后一个代码是'return SCI_Boot();'。

Sci_Boot()返回应用程序的入口点。

JTAG和Standalnone模式之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了源代码,如下所示。

    void (*ApplicationPtR)(void);       //  此项已在示例中声明。

    ApplicationPtr = SCI_Boot();//    从返回SCI_Boot();
     
    ApplicationPtr ();

    它可在任何模式下运行(JTAG和独立)

    但我 不确定答案是否正确。

    这是正确的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我担心您的主题在这里不是主题。 这是与MSP430相关的论坛,而不是F2803x。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解您的回复。
    这是C2000发布论坛。 我的问题是关于C2000的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要检查的一个基本问题是板上的引导模式引脚设置。 引导模式引脚应设置为从闪存引导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引导模式引脚始终设置为从闪存引导。