This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:F2803x的ESD等级或EMC数据

Guru**** 2331900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580168/tms320f28034-esd-rating-or-emc-data-of-f2803x

部件号:TMS320F2.8034万

您好,C2000冠军,

我的客户要求提供F2803x EMC测试数据或ESD数据,但在数据表中找不到这些数据。 请给予支持。

他们希望将其与STM32F3X进行如下比较:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,

    数据表中提供了此器件的ESD等级(SPRS584K,章节5.2 ,第21页)。 我可以将我在离线状态下收集的辐射数据发送给您。 我们尚未完成ST所做的FTB测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh,您好!

    感谢您的意见。

    对于器件级别,由于STM ESD等级为3B (6000V ESD已发生故障但可以恢复),F2803x为2000V,那么STM ESD性能是否优于F2803x?  

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,

    对于您所引用的参数,测试标准(以及相应的方法)是不同的。 因此,直接比较这些数字是不合适的。 让我们将讨论脱机。