This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C2.8346万:关于XTIF处的定时频闪灯信号变化

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578294/tms320c28346-about-the-timing-strobe-signal-changes-at-the-xtif

部件号:TMS320C2.8346万

你好。

我有疑问。

 

当我计算总存取XTIMCLK周期以判断XCLKOUT上升边缘或下降边缘的频闪信号变化时,

根据冲刺516d中的6.15 章节4,我的理解是否正确?

参数:

  LR = 4.

  AR = 10 + 1 (包括WS)

  TR = 2

  XTIMCLK = 300MHz

  XCLKOUT = 75MHz

  XZCS处于低电平活动状态

  XRD处于低活性状态

1.XZCS从高变为低 ,与XCLKOUT在提前期开始时的上升沿对齐。

2.XRD在 活动期开始时从高变为低,并与上升边缘对齐。

  因为LR (= 4)是偶数的。

XRD从低到高变化,与XCLKOUT周期的下降边缘对齐。

  因为LR + AR (= 15)是奇数。

4.XZCS从低变为高,与XCLKOUT周期的下降沿对齐。

  因为LR + AR + TR (= 17)是奇数。

我是否应该计算包括对齐循环在内的总XTIMCLK循环?

此致,

Uchida-k  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    您是否对此问题有一些更新?

    此致,

    Uchida-k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换言之, 它是否像这个数字?

    e2e.ti.com/.../7282.XINTF_5F00_Signals.pdf

    此致,

    Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchida-k

    很抱歉耽误你的时间。  查看XINTF参考指南中的波形后,我相信您的信号将如下所示:

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tommy:

    感谢您的回复。

    您能告诉我为什么XINTF信号会如此吗?

    在冲刺516d中,第144页,
    有人似乎说,跟踪周期开始时发生变化的频闪灯(如XRD,XWE0,XWE1和XZCS)将与“XCLKOUT”一致。

    我认为跟踪周期开始时发生变化的XRD与XCLKOUT的下降边缘一致,因为铅+活动XTIMCLK循环为15。

    您能否告诉我何时插入校准周期?

    此致,
    Uchida-k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchida-k

    该页面上的示例对齐仅适用于XCLKOUT =半个XTIMCLK。  提到四分之一的XTIMCLK比率是一个错误。

    所有XINTF信号都与XTIMCLK同步,但内存访问保证在XCLKOUT边缘上升的情况下开始。

    在XCLKOUT = XTIMCLK一半的情况下,我们可以使用偶数或奇数XTIMCLK循环计数来预测信号转换是否与XCLKOUT边缘的上升或下降重合。

    在XCLKOUT =四分之一XTIMCLK的情况下,当XCLKOUT为静态时信号可能会转换。

    当XINTF准备好开始内存访问,但需要等待XCLKOUT的下一个上升边缘时,插入对齐周期。

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tommy:

    感谢您的回复。
    我理解。

    我正在等待更正文档:下一版本中的sprs516d。

    此致,
    Uchida-k