This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:HV_Solar_DC_DC EVM如何调节输出电压?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579836/tms320f28034-how-does-the-hv_solar_dc_dc-evm-regulates-output-voltage

部件号:TMS320F2.8034万

尊敬的C2000团队:

我看到 控制套件中有一个HV_Solar_DC_DC EVM。 从文档描述来看,MPPT算法没有使用输出电压反馈信号,所以我的问题是如何调节输出电压?

此致,

杰克丹

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MPPT算法不控制增压输出电压。 它控制PV输出电压,即升压级的输入电压。 用户指南中对此进行了说明。

    MPPT的作用是在面板可提供最大功率的电压下操作PV输出。 因此对于升压阶段,它是输入电压控制,而不是输出。

    当然,我们为该套件提供了升压输出OV保护。

    Shamim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shamim,

    感谢您的回复。

    根据此算法,如果处于轻负载条件,则当前反馈非常小,但当前参考不变,将发生OVP (OV Proection)。 不是吗?

    我的问题是此套件中的OV保护如何工作? PWM被锁定,或仅限制占空比,然后在下一个循环中释放PWM,或其他...


    此致,
    千斤顶