请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8034万 尊敬的C2000团队:
我看到 控制套件中有一个HV_Solar_DC_DC EVM。 从文档描述来看,MPPT算法没有使用输出电压反馈信号,所以我的问题是如何调节输出电压?
此致,
杰克丹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的C2000团队:
我看到 控制套件中有一个HV_Solar_DC_DC EVM。 从文档描述来看,MPPT算法没有使用输出电压反馈信号,所以我的问题是如何调节输出电压?
此致,
杰克丹