This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:如何配置CLA寄存器?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577998/ccs-tms320f28035-how-to-configuration-the-cla-register

部件号:TMS320F2.8035万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

德拉斯,

CLA会注册如何配置它? 我设置如下,但  CLA每个循环只中断一次执行任务,如果将Proge设置为1,代码将进入非法中断程序,我不会在哪里出错。 您能否给出一些建议? 非常感谢。

此外,我们可以在哪里下载CANopen示例代码? 请帮助我提供链接地址或数据包。 谢谢!

此致!

顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否能够成功运行任何F2.8035万 CLA特定示例? (C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2803x\<version>\DSP2803x_Examples_CLA_ccsv5)2803)

    听起来,当你把PROGE设置为1,CLA尝试获取代码时,它会读取一个非法的操作码,即一个不适用于CLA的操作码。 我的猜测是CLA代码未正确复制到RAMLS3,或者MVECT1未设置正确的偏移(从0x9000)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Vishal:

    感谢您的帮助! 我会尽量按照你的建议来做。

    我想下载CANopen示例代码,请提供链接地址,非常感谢!

    此致!

    顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Vishal:

    您能帮我提供CANopen示例代码吗? 非常感谢!

    此致!

    顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacking,

    我对CANopen软件不是很了解,但我今天会尝试让CAN专家作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶升,

    很遗憾我们没有提供CANopen代码。 您需要与具有用于C2000器件的CANopen堆栈的第三方合作。 请访问 http://www.simmasoftware.com/ 以确定他们的解决方案是否适合您。

    另请注意,请勿在同一帖子中包含完全不相关的问题。 关于CANopen的问题最好在另一个帖子中提出。 这使得存档/未来搜索更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Hareesh:

    感谢您的回复!