This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:执行轨迹设置的位置

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578291/tms320f28069m-where-trajectory-setup-be-executed

部件号:TMS320F2.8069万M

您好,

我只是觉得这个功能,


//设置默认速度轨迹模块参数
TRAJ_setIntValue(obj->trajHandle_SPD,_IQ (0.0));
TRAJ_setTargetValue(obj->trajHandle_SPD,_IQ (0.0));
TRAJ_setMinValue(obj->trajHandle_SPD,_IQ (0.0));
TRAJ_setMaxValue(obj->trajHandle_SPD,_IQ (0.0));
TRAJ_setMaxDelta (obj->trajHandle_SPD,_IQ (0.0));

在 CTRL_setParams()中调用。

但是,当系统启动时,trajHandle是更新的。

我能否找到参数的实际赋值位置 以及基于该参数的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    trajHandle_SPD在CTRL_setup()中更新,该设置调用CTRL_runTraj(),目标值是速度参考,maxdelta是加速。 实际上,TRAJ就像一个斜坡控制装置,用于将控制速度提高/降低到目标速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的关注。

    但我需要知道 maxdelta是如何 计算 的/ 一个精确的公式。

    由于我的电流传感器为200A,iQ24不允许。

    所以我更改 user_Iq_full标度_current_a = 100A

    我还重新报告 user_motor_RES_EST_current \  

    USER_MOTOR_MAX_CURRENT \

    USER_SYSTEM_INACILE\

    USER_SYSTEM_摩擦

    例如  ,USER_MOTOR_MAX_CURRENT =160A -->理论值

       USER_MOTOR_MAX_CURRENT = 80A -->在 user.h中的实际使用  

    所以我需要弄清楚轨迹系统的参数是如何计算的, 特别是 maxdelta的计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我的问题是否有新的进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅traj.c和traj.h,它们具有“关于轨迹对象的定义”。 在InstaSPIN库中设置的最大增量取决于user_MAX_ACCEL_Hzps的速度加速度,以及user_motor_RES_EST_CURRENT_A的ID (仅用于识别电机参数)。