This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8069万M:如何使用Launchxl-F2.8069万M和2MTR-F2.8069万M进行位置控制?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578060/ccs-launchxl-f28069m-how-to-make-a-position-control-with-launchxl-f28069m-and-2mtr-dyno

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

有人能帮我用  Launchxl-F2.8069万M2MTR-DynoBOOSTXL-DRV8301进行位置控制吗,我的目标是通过SCI将角度从PC发送到MCU,然后MCU将这些角度设置在伺服电机(lvservomtr)中。 我完全是新手,所以如果有人能给我一些关于我可以从哪里开始的想法,我会感激的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miguel,您好!

    您应从Lab2a/b开始识别电动机参数。
    接下来,研究并运行Lab5c或Lab12a以确定驱动系统的估计惯性
    接下来,学习并运行Lab 13a和Lab13b。

    希望提供帮助,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持,
    InstaSPIN-FOC和InstaSPIN运动之间是否有区别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 请从TI.com下载Motorware,您会发现InstaSPIN-FOC和InstaSPIN-Motion之间存在重大差异。 例如,FOC是一种无传感器控制技术,而运动允许使用编码器感应系统。

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经这样做了,我将尝试按照Tran Binh的建议用Lab2a/b旋转我的马达,我会告诉你我的进展。