This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-Delfino-EtherCAT:F2.8379万D controlCARD EMIF问题。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577986/tidm-delfino-ethercat-f28379d-controlcard-emif-problem

部件号:TIDM-Delfino-EtherCAT

您好,Champs:

我使用F2.8379万D controlCARD和ccard子卡来评估ET1100 EtherCAT功能。

设置SPI格式时,一切正常,但使用EMIF格式进行EtherCAT通信时,它无法正常工作。 软件停止,我收到错误的DTest_data,请参阅下图。

在F2.8379万D controlCARD上评估EMIF函数时,是否需要注意其他事项? 请提出您的想法,感谢您的提前帮助。

Luke Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke,

    在将PDI接口切换为EMIF之前,您需要确保执行三项操作。

    1.>您是否对从TI Design SW文件夹获得的正确bin文件进行了编程并将其添加到器件EEPROM中。 SPI和EMIF的EEPROM配置不同。

    2.>翻转子卡上的开关SW1以选择EMIF

    3.>在CCS和REBUILD中为PDI HAL应用程序选择正确的构建配置(controlCARD + EMIF)。

    希望这有所帮助。

     

    此致

    Santosh Athuru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Athuru

    感谢您的回复。

    我解决了这个问题,因为高密度EMIF连接器接触不是很好,所以无法通信。


    Luke Chen