This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:CCS_TMS320F2.8027万

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577811/ccs-tms320f28027-ccs_tms320f28027

部件号:TMS320F2.8027万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在CCS v6中运行controlSUITE的对称PWM代码示例。 在构建项目时,我在下面看到了这些错误。

请帮助我 纠正这些错误。

谢谢你

此致,

Kalpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kalpesh,

    您能否检查您是否有2个cmd文件链接到您的项目?

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这些是链接的2个cmd文件
    2.8027万_RAM_lnk.cmd和
    F2.8027万_FLASH_SymmetricPWM.CMD

    此致,
    Kalpesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此您需要删除一个! 只需右键单击其中一个,然后单击将其从项目中排除。 尝试先排除“2.8027万_RAM_lnk.cmd”。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam:

    工作正常,感谢您的回复。

    此致,
    Kalpesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这太棒了,Kalpesh!

    祝好好运,祝好!
    Gautam