This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:2.8377万d和amp;2.8377万s CPU01程序?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1093590/tms320f28377d-28377d-28377s-cpu01-program

部件号:TMS320F2.8377万D

大家好:

  2.8377万d的cpu01程序直接刻录到2.8377万s芯片上(全部为176引脚)。 是否可以直接使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,只要没有与CPU2设置或IPC相关的代码,它就应该工作。

    谢谢,此致,

    Santosh