请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 大家好:
2.8377万d的cpu01程序直接刻录到2.8377万s芯片上(全部为176引脚)。 是否可以直接使用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好:
2.8377万d的cpu01程序直接刻录到2.8377万s芯片上(全部为176引脚)。 是否可以直接使用。