请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0039万C 各位专家,您好!
您能否解释一下.cinit.scratchpad.load子部分的功能?

根据我的理解, 暂存器部分是CLA的堆栈空间,不需要对其进行初始化?
BTW, 无论 暂存器部分的长度如何,.cinit..scratchpad.load的长度始终为4。 请给出您的意见。
感谢你的帮助。
意愿
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家,您好!
您能否解释一下.cinit.scratchpad.load子部分的功能?

根据我的理解, 暂存器部分是CLA的堆栈空间,不需要对其进行初始化?
BTW, 无论 暂存器部分的长度如何,.cinit..scratchpad.load的长度始终为4。 请给出您的意见。
感谢你的帮助。
意愿
我可以从.cinit部分的组合中看出,您是为较新的EABI而不是较旧的COFF ABI构建的。 当由启动代码处理时,条目.cinit..scratchpad.load将导致.scratchpad部分填充为零。 有关详细信息, 请在 C28x编译器手册中搜索 标题为 “EABI变量的自动初始化”的子章节。
谢谢,此致,
-George