This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0039万C:.cinit..scratchpad.load的功能是什么?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1092909/tms320f280039c-what-s-the-function-of-cinit-scratchpad-load

部件号:TMS320F28.0039万C

各位专家,您好!  

您能否解释一下.cinit.scratchpad.load子部分的功能?  

根据我的理解, 暂存器部分是CLA的堆栈空间,不需要对其进行初始化?  

BTW, 无论 暂存器部分的长度如何,.cinit..scratchpad.load的长度始终为4。 请给出您的意见。  

感谢你的帮助。  

意愿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以从.cinit部分的组合中看出,您是为较新的EABI而不是较旧的COFF ABI构建的。  当由启动代码处理时,条目.cinit..scratchpad.load将导致.scratchpad部分填充为零。  有关详细信息, 请在 C28x编译器手册中搜索 标题为 “EABI变量的自动初始化”的子章节。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,  

    感谢您的回复。 我已经查看了编译器手册,现在已经了解了。  

    巴西,  

    意愿