This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:如何在InstaSPIN-FOC中使用SCI或I2C功能?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1096063/tms320f28069m-how-to-use-sci-or-i2c-function-within-the-instaspin-foc

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8305EVMC2000WAREMOTORWARE

我正在使用InstaSPIN-FOC lab11a来控制基于电机的F2.8069万M 启动板和bootxl-drv8305evm

现在,我想使用角度 传感器 测量传输后的旋转角度。 I使用的传感器可以从名为RX和TX的引脚 或名为SCL和SDA的引脚输出数据。 因此,我认为针脚P28和P29,P33和P32可以连接到传感器。 我想知道 哪些更容易与InstaSPIN-FOC组合?

如何使用 F2.8069万M启动板中的SCI或I2C功能接收测量数据并将其设置为位置控制的反馈

我在"C2000Ware_3_04_00_Software\device_support\f2806x\examples\c28"中2806中找到了几个资源示例,包括i2c_eeprom,i2c_Lib_eeprom_interrupt, i2c_Lib_eeprom_polling, sci_echoback,  scia_loopback和 scia_loopback_interrupts, 哪一个更适合我的情况?

是否有教程说明如何使用此示例?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京精

    我已将您的问题发送给合适的专家。 请在明天之前收到回复。  

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否介意分享有关您正在使用的传感器的更多信息,以便我更好地判断哪些示例最有帮助? 您是否说它同时支持I2C和SCI通信?

    从软件的角度来看,我认为MotorWare确实包含一些SCI驱动程序,因此可以更容易地进行集成,但如果您将适当的C2000Ware文件添加到MotorWare应用程序,I2C也应该是可行的。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传感器为Witmotion提供的JY-ME01。 它支持两种通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,就像我说的,你可能想尝试SCI,因为MotorWare已经有了这种车的司机。 您可以使用C2000Ware中的SCI示例熟悉外围设备。 您可能还需要查看device_support\F2802x\examples\drivers中的示例。 它们适用于不同的设备,因此它们可能不会在您的主板上运行,但它们是使用与MotorWare中的驱动程序类似的驱动程序编写的,因此它们可能是有用的参考。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我会试试的