This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCXL-F2.8069万M:LAUNCXL-F2.8069万M

Guru**** 2549610 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1095909/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

抱歉,第24页上没有尺寸。  pdf用于F2.8004万x系列LaunchPad,而不是f2.8069万。

我们需要PCB引脚插头的尺寸/位置。

最好的事情是如果我得到PCB的Eagle-Files,

就像LAUCHPAD F2.8027万一样。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Friedrich,

    LAUNCXL-F2.8069万M主板设计文件位于C2000WARE中,目录如下:

    C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\boards\LaunchPads\LANCHXL-F28069M</s>2.8069万

    最佳,

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。