请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M 主题中讨论的其他部件: C2000WARE
抱歉,第24页上没有尺寸。 pdf用于F2.8004万x系列LaunchPad,而不是f2.8069万。
我们需要PCB引脚插头的尺寸/位置。
最好的事情是如果我得到PCB的Eagle-Files,
就像LAUCHPAD F2.8027万一样。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
抱歉,第24页上没有尺寸。 pdf用于F2.8004万x系列LaunchPad,而不是f2.8069万。
我们需要PCB引脚插头的尺寸/位置。
最好的事情是如果我得到PCB的Eagle-Files,
就像LAUCHPAD F2.8027万一样。
谢谢