This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8388万D:MCU芯片(用于SDFM输入)支持的最大推荐调制器时钟频率,以实现最短的延迟,即最短的稳定时间...

Guru**** 2535490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1095752/tms320f28388d-maximal-recommended-modulator-clock-frequency-supported-by-mcu-chip-for-the-sdfm-inputs-in-order-to-achieve-shortest-latency-i-e-shortest-settling-times

部件号:TMS320F2.8388万D

您好,TI团队:

还有一个与SDFM子系统有关的问题(最初打算与另一个子系统- https://e2e.ti.com/p/addpost?rt=103.1791万):有关)

假设我们的项目要求SDFM输入的ENOB不高于12位 (使用的设置仍保留在上一个帖子中,包括调制器频率,COSR,SINC滤波器),  在这种情况下比较器(次级)滤波器单元的相应延迟(稳定/反应时间)是多少? 如果我能很好地记住,我们讨论了调制器频率10MHz和20MHz。 这是因为 大多数TI SDFM芯片不支持高于该频率的频率,还是因为在确定F2.8388万D MCU芯片支持的SDFM输入的工作(调制器)频率上限时必须考虑一些额外的考虑因素?

实际上,根据TRM文档中与SDFM子系统相关的相应章节(7.12 . 5.1 2 SDFM定时图), 和支持的内部时钟频率规范(表7.10 SDFM.3.2 .1内部时钟频率),最大工作频率值可达50MHz (如果使用PLLRAWCLK,即系统时钟fsysclk为200MHz,当然, 以及我对相关周期时间,脉冲持续时间和其他SDFM定时要求的解释是正确的)。 因此 ,需要最大适用的SDFM频率限制(理论值和推荐值)。

如果讨论的MCU芯片(F2.8388万D)支持大于20 MHz的SDFM调制器频率,希望至少达到 40MHz (甚至更高),最好提供少量相应 的TI SDFM调制器芯片(例如,比  AMC1305系列 http://www.ti.com/product/AMC1305中的类型更快) 匹配 要求此类性能特性的应用。

此致
Nenad Težak ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nenad,

    遗憾的是,目前市场上还没有超过20 MHz的SD调制器。 我们将来可能会有它们。

    我们所有的客户仅使用20MHz SD调制器。  

    此致,

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nenad,

    我不是这方面的专家,但不是使用高速低阶调制器芯片(如AMC1305 (二阶 Δ-Σ)),您可以尝试使用低频高阶调制器(如ADS1271B中提供的)-这是 Δ-Σ ADC,可以在调制器输出模式下工作。 但在这种芯片中,它是 六阶调制器,可以在最大输出频率为27/4 MHz时工作。 与低阶调制器相比,高阶调制器在相同的输出频率下为您提供更高的ENOB。

    此致,
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andy

    我非常感谢您的建议,但目标应用也需要加强绝缘,这可能就是为什么ADS1271B不适用于电机控制和采用电力电子的类似系统。 无论如何,采用F2.8388万D MCU内提供的SDFM子系统(2组4个并发SD输入)是明智之举,您认为不是吗?

    另一方面,我想知道是否可以实现SD输入对的时间交错操作? 在我看来,这种操作模式最终可以增强相同时钟频率(20MHz,相位交错时钟)的动态性能。

    此致

    Nenad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何计划交错位流? 如有可能,请用图表详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manoj,

    与正交操作模式类似,编码器 通过组合两个时间交错脉冲序列,显著提高了分辨率。 很遗憾,目前我不允许披露任何详细信息。

    此致

    Nenad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    既然您的初始问题已得到解答,我是否可以考虑现在解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manoj

    只是提到20MHz是TI的SD调制器芯片在市场上的最高工作频率,不是吗?

     MCU芯片内的SDFM子系统的时序图如何(以及由此产生 的最大适用的SDFM时钟频率限制)

    实际上,根据TRM文档中与SDFM子系统相关的相应章节(7.12 . 5.1 2 SDFM定时图), 和支持的内部时钟频率规范(表7.10 SDFM.3.2 .1内部时钟频率),最大工作频率值可达50MHz (如果使用PLLRAWCLK,即系统时钟fsysclk为200MHz,当然, 以及我对相关周期时间,脉冲持续时间和其他SDFM定时要求的解释是正确的)。 因此 ,需要最大适用的SDFM频率限制(理论值和推荐值)。

    因此,我认为,最初的问题,部分与 最大适用性有关,MCU (F2.8388万D)的SDFM子系统时钟频率限制,似乎 没有得到回答。

    但如果您愿意,您可以关闭线程(即激活此已解决我的问题。按钮)

    此致

    Nenad Težak ć  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我和我的同事讨论了这个主题,因为我们没有测试任何超过20 MHz的频率。 他们希望将最大SDFM操作频率保持在20 MHz。